This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:压摆率不稳定

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407904/tps2663-slew-rate-instability

器件型号:TPS2663

工具与软件:

你好。

我在输出电压的转换速率方面存在问题。 有时压摆率是正确的-大约为100ms、有时仅为500us 左右。 我附加了所述情况的一些波形:

条件:

V (IN)= 45V

Cdvdt = 100nF

Cout = 40uF

波形说明:

Yello - V (OUT)

绿色- SHDN 引脚

蓝色- I (OUT)

500us 压摆率:

100ms 压摆率:

我需要注意的一条线索是、当输出端的电容器在关闭 IC 后没有完全放电、并且 OUT 引脚上仍有大约10-15 V 的电压时、就会发生快速压摆率。 但数据表未提及输出端的电压与压摆率之间的任何关系、或者我未找到正确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezary、您好!

    在500us 压摆率 波形中、启动期间的 Iout 是多少?

    您可以缩放并进行检查吗? 另外、请告诉我您保留的 RLIM 值是多少。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同测试中500us 波形的电流会有所不同、但峰值电流通常为3、5至4、4A。我的 RLIM 值为6.8K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于500uSec 波形、我可以看到电流尖峰、这在下面的波形中不存在。

    您能否确认此行为?