This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TPS259822ONRGE

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398051/tps25982-tps259822onrge

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具与软件:

我正在测试此器件(TPS259822ONRGE) 的电流限制、但无法消耗超过6A 的负载、我需要检查它的最大电流限制。 请对此电路提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请分享原理图或 BOM 值、以便能够理解 ILIM 值。 还请分享负载、VIN 等设置详细信息。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    请参阅以下原理图和 BOM。 我从 TI 设计计算文件中提供的设计计算器获得了这些值、并且我正在使用相同的值。  我使用的 Vin=3.3V 并使用0.22R 的电阻负载。 请仔细查看、并建议必要的更改。

    RVL1 = 1000 千欧
    RVL2 = 845 千欧
    RILIM = 84.5. 欧姆
    Rimon = 412. 欧姆
    RPG = 10. 千欧
    CdVdt = 33. Nf
    CITIMER = 4.30. Nf
    CRETRY_DLY = 2.20. Nf
    CNRETRY = 470 Nf
    CLDSTRT = 100 Nf
    Cin = 0.01. uF
    COUT = 可选
    D1 = SMCJxx
    D2 = B530C-13-F

    谢谢、此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    是使用 EVM 还是使用自己的电路板。 你是否有任何波形? 您是否使用长导线。 当电流增加时、器件 Vin 上的电压是多少(VIN 上的引线压降不应触发器件 UVP)。

    高于6A 电流时发生的情况。 设备是否关闭?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我正在使用我自己的电路板、我尚未捕获任何波形、但如果需要、我可以捕获和发送。 我也不使用长线。 由于我使用的是可变直流电源、3.3V 的输入电压没有下降。

    当我施加超过6A 的电流时、器件会反复重启、同时开始产生一些声音。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    是的、波形会有所帮助。 请在器件引脚或测试点附近进行探测。 探测 VIN、Vout、PG、dVdt、en、 itimer、IMON。 可以发送多个捕获结果。

    您能测试5V 或12V 等更高的输入电压吗? 这将消除疑似问题的 UVP。 请相应地更改负载。 逐渐增加电流消耗。  

    声音不应该出现。 如果发出声音、请检查所有连接。 器件是否有任何物理损坏。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我将在一段时间内共享这些波形。

    该器件无法在高于3.6V 的电压下工作、因为其输入电压为3.3V。 因此工作电压不是问题。 超过3.6后、它将用于 OVP。

    就声音而言、它不会产生声音、而是来自负载大于6A 的器件。 器件未损坏、正在正常工作。

    此致  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    是的、您回答正确、之前我没有检查器件型号。  

    我将暂时共享波形。

    当然。

    至于声音、它不会产生火花、它来自负载大于6A 的设备。 设备未损坏且工作正常。

    这不应发生、因为没有活动部件。 请检查连接一次、以防万一。 此外、我现在将忽略这一点、重点介绍如何使用波形来寻找根本原因。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    请找到您所询问的一些波形。 如果您有任何疑问、请告诉我、我们可以进行团队呼叫、甚至您可以通过我的电话号码9810821638与我联系。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我想我上次在研究这个时漏掉了一些东西。 我想您不是将 LDSTRT 拉至 GND。 您提到了 LDSTRT 上的100nF 电容器。 如果您不使用该信号、请将其下拉至 GND。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我已经尝试通过10K 电阻将 LDSTRT 直接拉至 GND、但它仍然接受的负载不超过6A。 现在、我在原理图中对我们是否需要将 LDSTRT 和 PG 与中间的电阻器连接有疑问、如果是、那么该电阻器的值将是多少?

    另外、如果需要对原理图进行任何更改来提高电流容量、请提供建议。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    PG 需要上拉、因为它是一个开漏引脚。 如果不需要、LDSTRT 应短接至 GND。 这是一个握手信号。

    似乎是在启动时出现问题。 您能否在没有任何负载的情况下进行尝试、然后在启动后放入负载。

    另一个方法是移除 Cout 并打开 dVdT 引脚。

    如果这可以解决您的问题、请通知我。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我已经进行过尝试、但仍然无法正常工作、我还在没有负载的情况下启动它并在启动后连接负载。

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    器件是否由于线路上的高压降而进入 UVLO? 您可以在 EN 引脚上强制施加1.5V 的外部电压来验证这一点。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我已尝试过这种方法、但也无法正常工作、甚至我已尝试保持输入以及使能电压恒定(即使在负载下也是如此)、但这也无法正常工作。 此外、我还最大限度地缩短了导线长度、以降低压降。 请再次通过电路和波形来尝试找到误差。

    同时、请您确认以下几点:

    1. TPS259822ONRGE–器件的工作电压?
    2.  如果不测试器件 TPS259822ONRGE 开关特性、测试开关特性的输入电压将是多少?
    3. 如数据表中所述的宽输入电压范围:2.7V 至24V -是特定于器件还是适用于系列中的每个器件?
    4. 我们可以在12V 或24V 的器件上以更高电压运行吗?

    此致

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1.建议使用最大输入电压为24V 的器件。 该器件具有过压保护功能、因此当 Vin 高于3.7V 时、它会关闭主开关。 输入端保持器件逻辑开启所需的最小电压为2.7V。  

    2.否、这是 OVP 为3.7V 的2O 型号。 如果您要在12V 等较高电压下测试器件、应使用4O 或7O 型号、默认情况下这些型号在12V 下不执行 OVP。

    3. 输入电压对所有串联的部件都有效。 默认情况下、OVP 可能会阻止 Vout、具体取决于型号和电压电平。 因此应根据应用选择型号。 如果不需要 OVP、则应使用7O 或7L。  

    4.如果最终应用需要连续12V 电压,则使用(4/7)(O/L)型号。 对于24V、请使用7 (O/L)型号。 我还建议、由于24V 电压非常接近最大建议范围、因此可以使用 TPS25983、其最大建议范围为26V 并提供可编程 OVP 阈值。  

    此致、
    Arush