主题中讨论的其他器件:TPS25983
工具与软件:
我正在测试此器件(TPS259822ONRGE) 的电流限制、但无法消耗超过6A 的负载、我需要检查它的最大电流限制。 请对此电路提供帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arush:
请参阅以下原理图和 BOM。 我从 TI 设计计算文件中提供的设计计算器获得了这些值、并且我正在使用相同的值。 我使用的 Vin=3.3V 并使用0.22R 的电阻负载。 请仔细查看、并建议必要的更改。
| RVL1 = | 1000 | 千欧 |
| RVL2 = | 845 | 千欧 |
| RILIM = | 84.5. | 欧姆 |
| Rimon = | 412. | 欧姆 |
| RPG = | 10. | 千欧 |
| CdVdt = | 33. | Nf |
| CITIMER = | 4.30. | Nf |
| CRETRY_DLY = | 2.20. | Nf |
| CNRETRY = | 470 | Nf |
| CLDSTRT = | 100 | Nf |
| Cin = | 0.01. | uF |
| COUT = | 可选 | |
| D1 = | SMCJxx | |
| D2 = | B530C-13-F |

谢谢、此致
Rahul
尊敬的 Rahul:
是的、波形会有所帮助。 请在器件引脚或测试点附近进行探测。 探测 VIN、Vout、PG、dVdt、en、 itimer、IMON。 可以发送多个捕获结果。
您能测试5V 或12V 等更高的输入电压吗? 这将消除疑似问题的 UVP。 请相应地更改负载。 逐渐增加电流消耗。
声音不应该出现。 如果发出声音、请检查所有连接。 器件是否有任何物理损坏。
此致、
Arush
尊敬的 Rahul:
是的、您回答正确、之前我没有检查器件型号。
我将暂时共享波形。
当然。
至于声音、它不会产生火花、它来自负载大于6A 的设备。 设备未损坏且工作正常。
这不应发生、因为没有活动部件。 请检查连接一次、以防万一。 此外、我现在将忽略这一点、重点介绍如何使用波形来寻找根本原因。
此致、
Arush
尊敬的 Arush:
我已尝试过这种方法、但也无法正常工作、甚至我已尝试保持输入以及使能电压恒定(即使在负载下也是如此)、但这也无法正常工作。 此外、我还最大限度地缩短了导线长度、以降低压降。 请再次通过电路和波形来尝试找到误差。
同时、请您确认以下几点:
此致
Rahul
尊敬的 Rahul:
1.建议使用最大输入电压为24V 的器件。 该器件具有过压保护功能、因此当 Vin 高于3.7V 时、它会关闭主开关。 输入端保持器件逻辑开启所需的最小电压为2.7V。
2.否、这是 OVP 为3.7V 的2O 型号。 如果您要在12V 等较高电压下测试器件、应使用4O 或7O 型号、默认情况下这些型号在12V 下不执行 OVP。
3. 输入电压对所有串联的部件都有效。 默认情况下、OVP 可能会阻止 Vout、具体取决于型号和电压电平。 因此应根据应用选择型号。 如果不需要 OVP、则应使用7O 或7L。
4.如果最终应用需要连续12V 电压,则使用(4/7)(O/L)型号。 对于24V、请使用7 (O/L)型号。 我还建议、由于24V 电压非常接近最大建议范围、因此可以使用 TPS25983、其最大建议范围为26V 并提供可编程 OVP 阈值。
此致、
Arush