This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:输出电流差异过大

Guru**** 2541940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407564/lm3445-excessive-difference-in-output-current

器件型号:LM3445

工具与软件:

尊敬的  

  目前、在调试 LM3445方案的25W 晶闸管调光电源(输入85-115Vac、输出28-40V 600mA)时、我们发现在不同输入电压条件下、输出电流显著差异;

  如下信号

  输入85V 和输出电流550ma
 输入100V 和输出电流610ma
 输入115V、输出电流700mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    请提供原理图和测试条件(如您的 LED 规格)。 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

      您能否  提供 电子邮件、 请抄送我(billy.liu@arrow.com )和  xiebx@cnsanhua.com 。  谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我已向上述两个电子邮件地址发送了一封电子邮件。 让我们通过电子邮件继续通话 谢谢。

    此致、

    Steven