请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3445 工具与软件:
尊敬的
目前、在调试 LM3445方案的25W 晶闸管调光电源(输入85-115Vac、输出28-40V 600mA)时、我们发现在不同输入电压条件下、输出电流显著差异;
如下信号
输入85V 和输出电流550ma
输入100V 和输出电流610ma
输入115V、输出电流700mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steven、您好。
您能否 提供 电子邮件、 请抄送我(billy.liu@arrow.com )和 xiebx@cnsanhua.com 。 谢谢!