Other Parts Discussed in Thread: LM5012-Q1, LM5012, LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5012、 LM5160-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑将 LM5012-Q1用于他们的新项目。
它们对 LM5012-Q1的输入使用 PoE。 因此、输入电压为24V 或48V。
且输出电压固定为24V。
我认为48V 输入电压没问题、但如果输入电压为24V、输入和输出电压相同。
如果输入电压和输出电压与24V 相同、我怎么会出现压降? 我能在数据表上找到任何规格吗?
-如果压降太大,您是否可以推荐其他类似 LM5012的 IC ,在这种情况下没有压降?
输入电压为24V 和48V、输出电压为24V 固定值。 最大输出电流为0.65A。 他们更喜欢通过汽车认证的器件。
此致、
蔡斯