This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:如果输入电压和输出电压相同、则输出上是否存在任何压降?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5012-Q1, LM5012, LM5160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407501/lm5012-q1-is-there-any-voltage-drop-on-the-output-if-input-voltage-and-output-voltage-are-same

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5012LM5160-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 LM5012-Q1用于他们的新项目。

它们对 LM5012-Q1的输入使用 PoE。 因此、输入电压为24V 或48V。

且输出电压固定为24V。

我认为48V 输入电压没问题、但如果输入电压为24V、输入和输出电压相同。

 如果输入电压和输出电压与24V 相同、我怎么会出现压降? 我能在数据表上找到任何规格吗?

-如果压降太大,您是否可以推荐其他类似 LM5012的 IC ,在这种情况下没有压降?

输入电压为24V 和48V、输出电压为24V 固定值。 最大输出电流为0.65A。 他们更喜欢通过汽车认证的器件。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    采用48V 输入时、可轻松实现24V 输出。 但输入为24V 时、考虑到 LM5012 FET 和电感器两端的压降、输出电压约为~22.5V。  但是、也有类似 LM5155x 的控制器 支持24V 输入电压和24V 输出电压的上述要求。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitya:

    感谢您的支持。

    这意味着、所有集成了 FET 的直流/直流降压转换器都具有输出压降等相同的行为?

    有一种唯一方法可以考虑使用直流/直流降压控制器和使用外部 FET?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    选择具有集成 MOSFET 的器件需要计算 MOSFET 中的效率和损耗、这是限制。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的尼提亚、大卫、

    感谢您的支持。

    我使用 WEBENCH 进行了仿真、结果表明 LM5160-Q1可以采用24V 输入产生24V 输出。 您能查看下面的结果吗?

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请确认我的客户可以使用该设计。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    根据 WEBENCH、IC 中的功率耗散为1.3W。  凭借~40C/W 的热阻、您可以看到比环境温度高52°C 的温升。

    您还可以使用产品文件夹中的计算器电子表格仔细检查 WEBENCH 估算。

    FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    希望这对您有所帮助、

    David。