This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:工厂校准参数

Guru**** 2517030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407021/bq76940-factory-calibration-parameters

器件型号:BQ76940

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

根据 AFE 数据表、我们注意到工厂校准是在 TI 端执行的。 您能说明一下在此过程中校准了哪些特定参数以确保准确的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arati、

    这些是增益和偏移因子(对于电芯测量)、详见 第 8.3.1.1.2节14位 ADC 状态 所述的要求 和存储在 ADCGAIN 和 ADCOFFSET 寄存器中。

    寄存器说明位于数据表中、我建议仔细阅读这些说明、以了解如何使用它们。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis H.S.

    按照您的指导、我查看了 AFE 数据表中有关增益和失调电压值的详细说明。 此外、使用 BQ 评估软件时、我知道应该能够检索原始 ADC 值以及特定 IC 的增益和偏移。

    您能否说明这些值是否会随着时间的推移而保持一致、或者它们是否会定期变化?

    此致、

    Arati Lal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arati、

    此外、使用 BQ 评估软件时、我明白我应该能够检索原始 IC 值以及特定 ADC 的增益和偏移。

    正确。 您可以从 GUI 获取原始值和增益/偏移因子。

    您能否说明这些值是否随时间推移保持一致、或者它们是否倾向于定期变化?

    这些参数将随着时间的推移保持不变、并且不会发生变化。 如果您希望它随时间变化、中有一条校准建议 第8.3.1.1.2.1节使用主机微控制器的可选实时校准 状态 所述的要求.

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:
    感谢您的帮助。
    我又收到一个问题。 如果我出于测试目的校准 AFE、之后是否可以复位校准? 如果是、您能否建议如何执行重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arati、

    校准将在 MCU 侧完成! AFE 将在所有点存储值、这将保持不变。 MCU 将使用这些存储值来执行电芯计算。

    对于校准 、您可以生成新的校准因数、该因数将存储在 MCU 中。 因此、您可以根据需要多次对其进行更改。 我在上面提到的同一节对此进行了解释。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon