Thread 中讨论的其他器件: BQ25570
工具与软件:
您好、先生、
我的客户正在设计 BQ25505并对直流电源使用光伏(太阳能)。
您能否查看原理图并回答以下问题?

设计条件:
系统负载功率= 3V。
VBAT_OV = 4.2V。
VBAT_OK_HYST = 3.277V。
VBAT_OK_PROG = 2.974V。
VBAT_SEC 连接超级电容器100uF。(次级存储)
问题1:如果太阳能储能高于系统负载需求。 BQ25505如何处理太阳能的冗余存储?
Q2:在黑暗的时间、当太阳能无法工作、超级电容器容量不足时、如何让系统用纽扣电池为系统负载供电?
Q3:按照 Q2、在什么情况下 BQ25505可以将电源轨切换到系统负载、从纽扣电池切换到太阳能?