This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:查看原理图并提出应用问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404324/bq25505-review-schematics-and-ask-the-application-questions

器件型号:BQ25505
Thread 中讨论的其他器件: BQ25570

工具与软件:

您好、先生、

我的客户正在设计 BQ25505并对直流电源使用光伏(太阳能)。

您能否查看原理图并回答以下问题?

设计条件:

系统负载功率= 3V。

VBAT_OV = 4.2V。

VBAT_OK_HYST = 3.277V。

VBAT_OK_PROG = 2.974V。

VBAT_SEC 连接超级电容器100uF。(次级存储)

问题1:如果太阳能储能高于系统负载需求。 BQ25505如何处理太阳能的冗余存储?

Q2:在黑暗的时间、当太阳能无法工作、超级电容器容量不足时、如何让系统用纽扣电池为系统负载供电?

Q3:按照 Q2、在什么情况下 BQ25505可以将电源轨切换到系统负载、从纽扣电池切换到太阳能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    1.已确认 VBAT_OV = 4.20V。

    2. VBAT_OK_HYST = 3.277V 已确认。

    3. VBAT_OK_PROG = 2.974V 已确认。

    4.与 VSTOR 串联的10欧姆电阻会导致明显的损失,请移除。

    Q1:唯一的区别是太阳能输入将不会完全加载到 MPPT 点、它将更高。

    Q2:请看一下数据表的第7.3.5节。 "当 VBAT_OK 信号变为高电平、表示 VBAT_SEC 上的可再充电二次电池高于 VBAT_OK_HYST 阈值时、VB_PRI_ON 输出变为高电平、然后 VB_SEC_ON 信号变为低电平、以将 VBAT_SEC 连接到系统输出(称为 VOR 节点)。"

    Q3:请查看数据表的第7.3.5节。 "EC_ON 信号变为低电平、以便将 VBAT_SEC 连接到系统输出(称为 VOR 节点)。 当 VBAT_OK 变为低电平、即指示 VBAT_SEC 上的可再充电二次电池低于 VBAT_OK 阈值时、VB_SEC_ON 输出变为高电平、然后 VB_PRI_ON 信号变为低电平、以将 VBAT_PRI 连接到系统。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户还更新了原理图、并使用 LDO 为系统负载保持3V 的电源、您能帮助再次查看原理图吗? 谢谢!

    Q1:VBAT_SEC 和 VSTOR 都是相同的电压电平? 如果不是、两者之间的电压差是多少?

    Q2:当 VSTOR 电压下降而它不能给系统负载供电时、VBAT_PRI (连接一个3V 纽扣电池)将直接给系统供电? 或者穿过内部路径到 VSTOR 为系统负载供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议对 LDO 进行此更改 (但仍可接受更新 R208)。 即使欠压、它也会从 VBAT_SEC 为负载供电。 原始原理图可确保 VBAT_SEC (可再充电电池)和 VBAT_PRI (不可再充电电池)之间的切换、即使 VSTOR 无法提供所需的电流、也能维持系统的供电。

    问题1。 充电时、它们之间会导通 PFET。

    问题2: 如果您使用原始原理图、这会更顺利地发生。 它将直接通过 Q201和 Q202提供电源。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的意见。

    如果 VSTOR 支持此请求、客户希望设计 VSTOR 将输出电压保持在3V?

    如果它可以支持这一点、您能否建议电路 VSTOR 以及 VBAT_OK_HYST 和 VBAT_OK_PROG 设置值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我们正在研究这一问题、并将在一天结束时作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    抱歉、有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在庆祝劳动节、将在星期三之前回复您。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    VSTOR 跟踪电池电压、它不是一个固定值。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    VSTOR 不支持固定电压、客户可以使用 LDO 让系统负载电压(VDD_3V)固定在3V 吗? 如果您有任何建议来设置 3V 的系统负载电压、请告知。
    如果有其他充电器器件、Pout-pin 可以支持固定为3V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这完全取决于 VBAT_SEC 上的电池电压有多低。 如果它高于3V、您的 VSTOR 将高于3V。 则可以使用 LDO。 BQ25570具有降压输出轨、但它所能承受的最大电压受 VSTOR 的限制。

    此致、

    Mike Emanuel