This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:元件随时间的故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409762/tps552882-component-failure-over-time

器件型号:TPS552882

工具与软件:

您好、TI:

我有一个 TPS552882设计、可接受20.0V 至33.6V 的电压输入和20.0V 的输出。 20.0V 输出的电流消耗不超过2A。 该稳压器用于为由独立板控制的3个步进电机供电。  

在初始测试时、一切似乎都正常运行、稳压器在负载下输出恒定电压。 它可通过台式电源提供20V 至25V 的不同负载和电压输入、连续使用约一小时。  

运行大约一小时后、器件断电。 输出为0V 后不久尝试再次为其通电。  

使用第二个相同的电路板时、会注意到类似的行为、但故障模式不同。 同样、该电路板最初经证实可在间歇使用约一小时时正常工作。 与第一个板不同、这个板由30V 电池供电。 类似地、它在断电后仍然可以正常工作、不会再次通电。 但是、这个无法正常输出~1.7V。 在这种情况下、稳压器 IC 看起来消耗的功率为~2瓦、并且发热非常快。

我已附上原理图和布局、供审阅和反馈。 欢迎提出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您联系我们。 您能否帮助提供 SW1、SW2、电感器电流(最重要)和 Vout 的波形? 我想检查工作条件。

    我认为可能有两个原因:

    1、回路稳定性问题。 我们可以检查您的电感器电流波形以进行验证。 建议将 L1更改为4.7uF。 请提供 C21-C33的器件型号以进行环路计算、

    驱动电阻过大。 这可能会导致击穿。 请更改为0欧姆。

    其他建议:

    1.在 EN 电压低于阈值时将 R10更改为200k Ω。

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 330pF+2.2 Ω。

    3.电感器的饱和电流是多少?  

    至于、布局、请参阅布局 guidelinee2e.ti.com/.../1376.TPS55288-Layout-Guideline-_2800_Rev-B_2900_.pdf

    1. AGND PGND 未单独分开。

    2.没有足够的过孔进行散热。 您可以测试器件温度。

    输入电容器和输出电容器距离电源环路太远。 建议在输入环路和输出环路中添加一个0.1uF 0402电容器。 请参阅随附的。

    此致、

    Mulin