工具与软件:
您好、TI:
我有一个 TPS552882设计、可接受20.0V 至33.6V 的电压输入和20.0V 的输出。 20.0V 输出的电流消耗不超过2A。 该稳压器用于为由独立板控制的3个步进电机供电。
在初始测试时、一切似乎都正常运行、稳压器在负载下输出恒定电压。 它可通过台式电源提供20V 至25V 的不同负载和电压输入、连续使用约一小时。
运行大约一小时后、器件断电。 输出为0V 后不久尝试再次为其通电。
使用第二个相同的电路板时、会注意到类似的行为、但故障模式不同。 同样、该电路板最初经证实可在间歇使用约一小时时正常工作。 与第一个板不同、这个板由30V 电池供电。 类似地、它在断电后仍然可以正常工作、不会再次通电。 但是、这个无法正常输出~1.7V。 在这种情况下、稳压器 IC 看起来消耗的功率为~2瓦、并且发热非常快。
我已附上原理图和布局、供审阅和反馈。 欢迎提出任何建议。 谢谢!