This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:评估测试和库存?

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock

器件型号:TPS22991

工具与软件:

帕特里克:

我收到了一份 TPS22991 评估板的副本。 我做了一些测量、上升时间在我需要点击的窗口中。 下图是1.65安培和100 μ F 负载下的情况。

下面是我的电路、该电路应用于评估板、使用 RC 来延迟导通、直到输入+3.3V 处于最终值。

问题:

1) 1) TPS22991B 有库存。 分销商和成本?

2) 2)我的上述电路是否有应用问题?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    我现在将处理这种情况。 Patrick 搬到了其他设备。

    [报价用户 id="609516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock "]1) TPS22991B 有库存。 分销商和成本?[/QUOT]

    此器件已 RTM (已上市)、因此器件可用。 您可在 TI.com 上订购、成本将取决于器件数量。

    Unknown 说:
    2)我的上述电路有任何应用问题?

    我不完全理解在输入电压和输出电压之间设置电容的原因。 我认为应该在 Vin 和 GND 之间放置电容器以实现去耦。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什:

    感谢您的快速回复! 这部分确实解决了我遇到的上升时间问题。

    输入电容器应连接到 GND。 我已经更正了我的原理图。  

    Monty Offutt.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什:

    这一点应该更好、这是我将构建的最终原理图。

    确认这两者并联不存在问题?

    另外、如果器件上有为负载开关馈电的电容(100 μ F)、还有负载电容(<100 μ F)、是否真的需要靠近负载开关的1uF 电容?  

    谢谢。

    Monty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什:

    我刚了解了 TI。 COM、 TPS22991BRAAR 似乎没有任何库存。 是这样吗?

    此外、与器件型号 PTPS22991BRAAR 有何差异?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    这是我们将构建的最终原理图

    是的、这看起来更好。

    [报价 userid="609516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock/5363770 #5363770"]此外、如果器件上有馈入负载开关的电容(100uF)并且还有负载电容(<100uF)、是否真的需要靠近负载开关的1uF 电容?  [报价]

    建议在器件附近使用去耦电容器。

    [报价用户 id="609516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock/5364311 #5364311"]与器件型号 PTPS22991BRAAR 有何区别?[/QUOT]

    PTPSXXX 通常是 Pre-RTM (预发布)器件型号、之后成为 TPSXXX。  

    我认为该器件有现货供应(他们很可能还会在一段时间内增加库存)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什:

    这是我在库存检查时得到的结果-两个器件型号都缺货。 那么、您可以看到另一个确实显示有库存的区域吗?

    Monty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    它是否仍然缺货? 您能确认一下吗? 我会问 PE 团队是否仍然无法获得。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什:

    当我在线查看库存时、当我查看 "订购和质量"时、它说"缺货"(这不是在线错误、这不是数量不是质量吗)?  

    另一个有关电容的问题。 您的数据表显示:

    这是否涉及器件输入和输出端子附近的电容器? 您的评估板在输入和输出端子上都具有1uF、非10:1。 我的计划是在设计中复制这些1uF 电容器。

    不过、在直流/直流转换器的输出端、我有100uF 电容、位于 TPS22991输入前面几英寸处、负载电容略高于100uF。 很明显、我在那里也没有10:1的比率。

    是否真正需要该比率? 我的负载电流小于1安。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    请接受我朋友的请求。 我们可以继续讨论通过 DM 订购信息。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是关于器件输入和输出端子附近的电容器吗? 您的评估板在输入和输出端子上都具有1uF、非10:1。 我的计划是在设计中复制这些1uF 电容器。[/引述]

    1uF 足以在正常条件下稳定电源轨、因此我们的 EVM 仅提供这些电容。

    [报价 userid="609516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock/5383085 #5383085"]但是、在直流/直流转换器的输出端、我拥有100uF 电容、也就是位于 TPS22991输入前几英寸的电容、并且我的负载电容刚刚超过100uF。 显然、我也没有10:1的比率[/报价]

    这完全取决于应用。 如果浪涌电流或电源噪声不高、则不需要高电容。

    是否确实需要这一比率? 我开启后的负载电流小于1安。[/报价]

    浪涌电流看起来很低、因此这应该没有问题。 我假设这是浪涌电流(1A)。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁什:

    关于 TPS22991的后续问题:

    1) 1)是否确认库存何时有货。 我在 TI 的在线搜索中发现缺货

    2) 2)我之前问过一个有关并联两个此类器件的问题。  

        a)如果输出连接在一起、如果一个快速放电先于另一个快速放电是否会导致问题?

        b)这些器件的可靠性数据是什么、它们是如何发生故障的? 开路或短路?

    感谢您的帮助!

    Monty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monty、

    [报价用户 id="609516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock/5395045 #5395045"]1)您已确认何时有货。 在 TI 的在线搜索中、我发现缺货

    请接受我朋友的请求。 我需要您的电子邮件 ID、以便可以将您连接到我们负责库存的团队。 您可以通过 E2E 的 DM 功能共享您的电子邮件 ID。  

    [报价 userid="609516" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401064/tps22991-eval-testing-and-stock/5395045 #5395045"]

    我之前问过有关并联两个这样的器件的问题。  

        a)如果输出连接在一起、如果一个快速放电先于另一个快速放电是否会导致问题?

        b)这些器件的可靠性数据是什么、它们是如何发生故障的? 开路或短路?

    [报价]

    A)根据负载、是的、电流会进入放电电阻路径、但这不会对器件造成任何损坏。 您必须评估它们之间的时间差并根据负载、您是否允许如此大的电流放电。

    b)故障类型完全取决于导致该故障的原因。 它们可能同时出现开路或短路类型的故障。 对于可靠性数字、您是否需要 FIT 数字?  

    此致、
    Arush