请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 工具与软件:
您好、先生、
对于数据表图51、自动重试优先级是热关断还是电流限制?

对于数据表图53、这意味着 TPS25987x 在启动时间内的输出功率必须低于80W 且不能超过0.5ms、正确吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、先生、
对于数据表图51、自动重试优先级是热关断还是电流限制?

对于数据表图53、这意味着 TPS25987x 在启动时间内的输出功率必须低于80W 且不能超过0.5ms、正确吗?

您好、Henry:
器件将在 FET 关闭后执行自动重试。 当它限制电流时不会发生这种情况、但会在 TSD 期间发生。
自动重试优先级是热关断还是电流限制?
TSD。
这意味着 TPS25987x 在启动时的输出功率必须低于80W 且不能超过0.5ms、是正确的吗?
是的、这是正确的、但这是器件在启动期间的功耗。
此致、
Arush