This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:关于启动时的自动重试和热关断

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408905/tps25982-about-auto-retry-and-thermal-shutdown-for-start-up

器件型号:TPS25982

工具与软件:

您好、先生、

对于数据表图51、自动重试优先级是热关断还是电流限制?

对于数据表图53、这意味着 TPS25987x 在启动时间内的输出功率必须低于80W 且不能超过0.5ms、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    器件将在 FET 关闭后执行自动重试。 当它限制电流时不会发生这种情况、但会在 TSD 期间发生。  

    自动重试优先级是热关断还是电流限制?

    TSD。  

    这意味着 TPS25987x 在启动时的输出功率必须低于80W 且不能超过0.5ms、是正确的吗?

    是的、这是正确的、但这是器件在启动期间的功耗。

    此致、
    Arush