This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:TPS65133:WSON 封装

Guru**** 2511375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408826/tps65133-tps65133-package-wson

器件型号:TPS65133

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我想问的问题不止一个。
我发现 TPS65133集成电路非常适合许多应用。
其精度和低波纹使其脱颖而出。
但由于它仅采用了一个封装(WSON)、而且也需要焊接在下方、我认为这不是一件好事。
您不能也用 SOIC 封装来生产吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurizio:

    很遗憾、我们仅为此器件提供 WSON 封装、是否可以知道组装此封装类型会给您带来任何不便?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、帕特里克!
    在将电路板投入生产之前、您需要制作原型。
    虽然对于生产,我们可以使用分拣和放置,但对于原型,我们不能使用,因为最多有两个部分。
    WSON 很难焊接在下面(外露散热焊盘)并放置在合适的位置、因为它很小。
    我建议您考虑将来的其他封装。
    此致、
    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurizio:

    理解、我们将在未来的设计中考虑更多的封装类型。

    BR

    Patrick