主题中讨论的其他器件: LSF0108、 SN74AVC8T245
工具与软件:
您好!
我们有一个关于 BQ25618E 电池充电器 IC 的新项目。 在原型 PCB 板中、 BQ25618E 处于默认状态、无任何配置。
当 USB 连接时、一切都正常、VSYS 大约为4.14V、电池可以充电。 当 USB 断开连接时、电池供电系统仍 保持正常。 当电池大约为4V 时、VSYS 约为3.89V。
但问题是、如果电路板有一段时间(例如、超过5分钟)没有通过 USB 和电池供电、然后连接 Battery Only (由电池供电)、 BQ25618E 不能获得 VSYS 输出。
您能帮助我们找到什么问题吗? 请如何解决该问题?
谢谢!