This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:BQ25618E 由电池供电问题

Guru**** 2766805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E, LSF0108, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405645/bq25618e-bq25618e-powered-from-battery-issue

器件型号:BQ25618E
主题中讨论的其他器件: LSF0108SN74AVC8T245

工具与软件:

您好!

我们有一个关于 BQ25618E 电池充电器 IC 的新项目。 在原型 PCB 板中、 BQ25618E 处于默认状态、无任何配置。

当 USB 连接时、一切都正常、VSYS 大约为4.14V、电池可以充电。  当 USB 断开连接时、电池供电系统仍 保持正常。 当电池大约为4V 时、VSYS 约为3.89V。

但问题是、如果电路板有一段时间(例如、超过5分钟)没有通过 USB 和电池供电、然后连接 Battery Only (由电池供电)、 BQ25618E 不能获得 VSYS 输出。  

您能帮助我们找到什么问题吗? 请如何解决该问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时电池电压是多少?

    原理图看起来可以。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池电压大约为4.0V 至4.1V。

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际的 BAT 引脚测量是什么?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    它是4.05V。

    它需要在 QON 引脚上进行任何控制吗?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为这不会造成问题。 您是否尝试过 ABA 交换? 换言之、将此器件放在另一块板上、然后将其与另一块板上已知良好的器件交换。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我测试了四块原型板;它们都是一样的。

    我们尝试使用4.0V 的 Power Instruments 连接 Vbat、并且总是可以得到 VSYS 输出。

    但使用电池、有时可以获取 VSYS 输出、有时不能。

    一个特殊的条件是、当得到 VSYS 输出时、断开电池、等待大约5秒钟、再次连接电池、VSYS 输出都正常。 但如果等待更长的时间(例如超过2分钟)、连接电池、VSYS 无法获取 outptu。

    不知道为什么?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    请查看我的以下评论。

    [报价 userid="544606" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405645/bq25618e-bq25618e-powered-from-battery-issue/5383878 #5383878"]

    但使用电池、有时可以获取 VSYS 输出、有时不能。

    一个特殊的条件是、当得到 VSYS 输出时、断开电池、等待大约5秒钟、再次连接电池、VSYS 输出都正常。 但如果等待更长的时间(例如超过2分钟)、连接电池、VSYS 无法获取 outptu。

    [报价]

    如果您在超过2分钟后重新连接电池且无法观察到 SYS 上的电压、您是否已验证可以在 BQ25618E IC 的 BAT 引脚处测量电压? 此外、在连接然后移除 VBUS 上的适配器输入后、您能否测试电池是否会为此情况为 SYS 供电?  

    根据您的描述、它始终可以与电源仪表配合使用来代替电池、这让我很想知道是否触发过流或过度放电等电池保护功能?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最后我发现它是由 TI 电平位移 IC  LSF0108DGSR 引起的。 我们将 Vref 电阻器-B 直接放置在3.3V;数据表显示电阻器为200K 后的情况。

    这使得 VExT-A (4G 模块的 Vref)被丢弃。 并使4G 模块处于不确定状态、在电池上电时消耗大量电流、使 BQ25618E 进入过流保护状态。  

    我手动在 LSF0108DGSR 上的 VERF-B 上进行更正;现在 VSYS 输出正常(由电池供电)。

    但新的问题是:

    1. 如果将3.3V 电压直接连接到 LSF0108DGSR 是否会损坏 Vref?

    2. LSF0108DGSR 用于4G 模块和 MCU 电平位移、这会损害4G 模块还是 MCU 吗?

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    很高兴听到您找到了原因并确认其与 BQ25618E 的过流保护相关。  

    我已将此主题分配给支持  LSF0108 IC 的团队、以帮助回答您的新问题。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    对于电平转换操作、建议将 VREFB 和 EN 短接、然后使用200k Ω 电阻器上拉至3.3V。

    1.是的、在未组装200k Ω 电阻的情况下可能会损坏器件。 VREFB 有一个从 VREFB 流出并灌入 VREFA 侧的漏电流、该漏电流受到该电阻器的限制、可通过 VREFB-(VREFA+0.7V)/200k Ω 找到。  

    此 Logic Minute 系列可为您提供更详细的说明:www.ti.com/.../5614318177001

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们将连接 VrefB 到200K 电阻器后。 (VDD_EXT 为1.8V;3V3_SF 为3.3V)  

    另一个问题、信号是 UART 和 I/O、我们是否需要为每个信号添加上拉电阻器? 一些信号从 A 到 B;一些信号从 B 到 A  

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、建议对上拉转换使用上拉电阻。

    请注意、UART 通常为非开漏类型。  谢谢、您可能还会看到不需要上拉的 SN74AVC8T245 (推挽)。

    此致、

    Michael。