工具与软件:
尊敬的先生/女士
我们已经购买了一款可调降压转换器器件、其中包含 LM25116 IC。 其 RFB2电阻器是电位器、通过调节该电位器可调节输出电压。 是否可以通过移除 RFB2并将该外部电压应用到反馈(FB)引脚来使用外部可调电压源(例如模拟 DAQ 输出)控制输出电压?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
您可以使用 DAC 控制输出电压。
更多信息、请参阅随附的。
当您准备就绪后、我们很乐意审查您的最终设计。
谢谢
Daniel、您好!
最好保持 FB 分压器完好无损、并通过电阻将电流耦合到 FB 节点中来调整 VOUT。
另见此处: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf
——
TIM
谢谢你
器件具有以下参数:
V_R = GND
V_FB = 1.25V
R1 = RFB1 = 3.9k Ω
DAC 可生成0至10V 的电压
我们要求此功能可以在0到24V 之间调节输出电压
我使用您的电子表格计算出 RFB2 (R3)应为62k Ω、R1应为25.8k Ω。
我看到您的电子表格警告说、可能需要频率补偿。 您是否可以推荐一个简单的电路来实现该目的?
此致
Daniel
你好
您的文档指出 DAC 输出必须具有相对较低的阻抗。
我们有这样一个具有模拟输出的器件:
https://www.ni.com/en-za/shop/model/usb-6001.html
您能否告知其输出阻抗是否足够低?
此致
Daniel