This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:外部反馈电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408691/lm25116-external-feedback-voltage

器件型号:LM25116

工具与软件:

尊敬的先生/女士

我们已经购买了一款可调降压转换器器件、其中包含 LM25116 IC。 其 RFB2电阻器是电位器、通过调节该电位器可调节输出电压。 是否可以通过移除 RFB2并将该外部电压应用到反馈(FB)引脚来使用外部可调电压源(例如模拟 DAQ 输出)控制输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用 DAC 控制输出电压。

    更多信息、请参阅随附的。

    当您准备就绪后、我们很乐意审查您的最终设计。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../0247.DAC_5F00_calc5.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    最好保持 FB 分压器完好无损、并通过电阻将电流耦合到 FB 节点中来调整 VOUT。

    另见此处: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    器件具有以下参数:

    V_R = GND

    V_FB = 1.25V

    R1 = RFB1 = 3.9k Ω

    DAC 可生成0至10V 的电压

    我们要求此功能可以在0到24V 之间调节输出电压

    我使用您的电子表格计算出 RFB2 (R3)应为62k Ω、R1应为25.8k Ω。

    我看到您的电子表格警告说、可能需要频率补偿。 您是否可以推荐一个简单的电路来实现该目的?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的文档指出 DAC 输出必须具有相对较低的阻抗。

    我们有这样一个具有模拟输出的器件:  

    https://www.ni.com/en-za/shop/model/usb-6001.html

    您能否告知其输出阻抗是否足够低?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输出阻抗应远小于分压器中的电阻值。

    请记住、您将无法使输出一直降至0V。

    您可能需要根据经验调整补偿、以获得最佳响应。

    谢谢