请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543C20A 工具与软件:
尊敬的 Britton:
我想我之前已经问过这个问题;如果你已经回答了这个问题、我很抱歉。
我想将 BP 稳压器用于外部电路。
为了实施该电路、我必须更改通常建议将 PGOOD 漏极连接到 BP reg 的100K 电阻器。 更接近2 -20mA 的状态、具体取决于我使用的 LED。
我 不 知道稳压器上可以施加哪种类型的电流负载。 您有任何这方面的信息吗?
该稳压器实际上是否应该用于外部电路?
谢谢!
Matt