This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:PGOOD Vbias

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409723/tps543c20a-pgood-vbias

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

尊敬的 Britton:

我想我之前已经问过这个问题;如果你已经回答了这个问题、我很抱歉。

我想将 BP 稳压器用于外部电路。

为了实施该电路、我必须更改通常建议将 PGOOD 漏极连接到 BP reg 的100K 电阻器。 更接近2 -20mA 的状态、具体取决于我使用的 LED。

我 不 知道稳压器上可以施加哪种类型的电流负载。 您有任何这方面的信息吗?

该稳压器实际上是否应该用于外部电路?

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    我相信您要寻找的规格是 BP LDO 电流限制。 它的额定值为100mA

    LED 和上拉电阻不应构成风险

    此致、
    Britton