This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502H-Q1:使用 LM74502QDDFRQ1进行设计

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408101/lm74502h-q1-designing-with-lm74502qddfrq1

器件型号:LM74502H-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74502

工具与软件:

团队成员、您好!
我们将 IC LM74502QDDFRQ1用于其中一个应用。
您能验证一下电路吗?

OVP 设置为13.75V。
我们要使用的 MOSFET 是 IPTC011N08NM5ATMA1。
最大持续电流为10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    什么是电源? 您是否希望看到任何类型的瞬变? 这是为了了解输入端的任何 TVS 需求。

    其他、设计看起来不错。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven、您好!
    感谢您的答复。
    输入将来自直流/直流转换器 RPL-10-T

    最大负载将略高于5A、而负载将为一些 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SV、

    RPL-10-T 是否将位于控制器的输入端、即 VS 处?

    看起来这只能输出5.5V 电压、而不能输出12V 电压。

    只是为了重新检查、RPL-10-T 将连接在 A 还是 B?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的错误、
    适配器 AEJ160PS12 将用于 IC 的输入端。
    我们在 LM74502的输出端使用了这个直流/直流转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SV、

    我不确定直流电源是否会产生任何瞬态。

    如果您知道有任何问题、请告知我。

    设计看起来不错。

    此致、

    Shiven Dhir