请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502H-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM74502
工具与软件:
团队成员、您好!
我们将 IC LM74502QDDFRQ1用于其中一个应用。
您能验证一下电路吗? 
OVP 设置为13.75V。
我们要使用的 MOSFET 是 IPTC011N08NM5ATMA1。
最大持续电流为10A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
团队成员、您好!
我们将 IC LM74502QDDFRQ1用于其中一个应用。
您能验证一下电路吗? 
OVP 设置为13.75V。
我们要使用的 MOSFET 是 IPTC011N08NM5ATMA1。
最大持续电流为10A。
抱歉、我的错误、
适配器 AEJ160PS12 将用于 IC 的输入端。
我们在 LM74502的输出端使用了这个直流/直流转换器