This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:功率耗散和结温

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409107/tpsm82902-power-dissipation-and-tjunction

器件型号:TPSM82902

工具与软件:

您好!

我要 为输入电压为12V 至输出电压为2.5V @输出电流为1A 的 TPSM82902SIR。

功率=(12-2.5)* 1 = 2.8W

根据数据表 Rthja = 58.2

TA = 45°C (特定应用)

TJ= Ta+(Rthja*Rtha) Pd

1) 1)假设 Rthja = 48.7、Tj = 181.36并且假设 Rthja = 58.2、Tj 为207°C。 这两个值都高于 Tj 限制

在 WebBench 中、我发现对于同一应用、Ic Tj 为74.98°C  
您能 解释一下为什么 Tj 在计算和 WebBench 值之间存在差异吗? 哪种方法正确?

2)如果 WebBench 考虑布局实施来计算 Rthja/Tj、因为我们处于设计阶段、如何使用正确的估算?

3)对于上述应用程序,这是不是一个合适的部件继续进行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Tj= Ta+(Rthja* Pd)、、Pd 是功率损耗、与您计算出的值不同。

    Pd = VIN*I_IN-VOUT*Iout。

    请再次进行估算、您会发现它更接近 webench 值。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    如何计算该 IC 的 Iin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要测量输入电流。

    谢谢

    Colin