工具与软件:
您好!
我要 为输入电压为12V 至输出电压为2.5V @输出电流为1A 的 TPSM82902SIR。
功率=(12-2.5)* 1 = 2.8W
根据数据表 Rthja = 58.2
TA = 45°C (特定应用)
TJ= Ta+(Rthja*Rtha) Pd
1) 1)假设 Rthja = 48.7、Tj = 181.36并且假设 Rthja = 58.2、Tj 为207°C。 这两个值都高于 Tj 限制
在 WebBench 中、我发现对于同一应用、Ic Tj 为74.98°C
您能 解释一下为什么 Tj 在计算和 WebBench 值之间存在差异吗? 哪种方法正确?
2)如果 WebBench 考虑布局实施来计算 Rthja/Tj、因为我们处于设计阶段、如何使用正确的估算?
3)对于上述应用程序,这是不是一个合适的部件继续进行?
谢谢