请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61158 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在处理一个涉及 TPS61158DRVR 的项目、在选择合适的电感器时遇到了问题。 该数据表建议了多个电感器器件型号可与 TPS61158DRVR 配合使用、但这些器件大多数标记为 NRNDW 我们特别计划在我们的设计中使用22uH 电感器。 我遇到了 VLS3012CX-220m-1电感器、我想知道此元件是否适合替代数据表中列出的电感器。 您能否确认 VLS3012CX-220m-1电感器是否与 TPS61158DRVR 兼容? 如果不能、您能否推荐另一个适合与此 IC 搭配使用的22uH 电感器?
感谢您的帮助。