This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:电感器与 TPS61158DRVR 兼容

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408308/tps61158-inductor-compatibility-with-tps61158drvr

器件型号:TPS61158

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在处理一个涉及 TPS61158DRVR 的项目、在选择合适的电感器时遇到了问题。 该数据表建议了多个电感器器件型号可与 TPS61158DRVR 配合使用、但这些器件大多数标记为 NRNDW 我们特别计划在我们的设计中使用22uH 电感器。 我遇到了 VLS3012CX-220m-1电感器、我想知道此元件是否适合替代数据表中列出的电感器。 您能否确认 VLS3012CX-220m-1电感器是否与 TPS61158DRVR 兼容? 如果不能、您能否推荐另一个适合与此 IC 搭配使用的22uH 电感器?
感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    电感器是根据实际工作条件选择的。 您能告诉我您的输入电压、LED 电流和 LED 电压吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick 的快速回复。

    输入电压:3.3V
    LED 电流:6mA
    LED 电压:10.4V


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    上述电感器适用于您的情况。

    BR

    Patrick