工具与软件:
大家好、我已将此稳压器连接到反激式转换器的输出端。 Im 面临一个问题、当我将裸最小负载连接到稳压器的输出端时、15伏输出将降至大约2伏。 并且一旦负载被移除、稳压器将保持15伏输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我已将此稳压器连接到反激式转换器的输出端。 Im 面临一个问题、当我将裸最小负载连接到稳压器的输出端时、15伏输出将降至大约2伏。 并且一旦负载被移除、稳压器将保持15伏输出。
嗨、Himanshu、
我已经有时间回顾你们的波形。 您似乎已经解决了这一问题、问题在于电子负载(而不是电阻负载)。 我们在工程师测试设置中通常会看到电子负载导致的问题、而电子负载通常可以改用电阻负载来解决。 我们通常允许反向电流达到额定电流的5%、对于该器件、反向电流为5mA。 如果您的系统中的电流大于该电压值、而不是由于电子负载、则您可能希望考虑在 Vout 和 Vin 之间并联一个肖特基二极管、该二极管将吸收大部分反向电流(而不是导通 MOSFET 的内部寄生体二极管)。
谢谢!
Stephen