This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76015损坏问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404794/tlv760-tlv76015-damage-issue

器件型号:TLV760

工具与软件:

大家好、我已将此稳压器连接到反激式转换器的输出端。 Im 面临一个问题、当我将裸最小负载连接到稳压器的输出端时、15伏输出将降至大约2伏。 并且一旦负载被移除、稳压器将保持15伏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个100uF 35V 电解电容器被连接在稳压器的输入和输出上。 仅在部分电路板上发现了该问题、并非在所有电路板上都发现了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    输入电压是多少? LDO 的负载电流是多少?  您能否提供原理图?

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围为15至18伏特、LDO 负载电流为最大20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    您能否提供 LDO 输出端具有20mA 负载的 Vin 和 Vout 的示波器图? 我想知道在负载下 Vin 是否会崩溃、从而导致 Vout 也下降。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Stephen 我尝试更改负载。 一开始是电子电路电路。 但出于测试目的、我连接了电阻性负载。 现在稳压器似乎可以正常工作。 我还需要检查电路。 因为它可以与某些稳压器配合使用、而不能与某些稳压器配合使用。

    空载波形、蓝色是 Vinput、绿色是 Vout

    30mA 电阻负载、蓝色为 Vin、绿色为 Vout、黄色为负载电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这仅供参考、但我注意到 实际上有一些反向电流从负载流向稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    我对延误的道歉,我只是在美国的长假期休息后回到办公室。 我明天会再看一下你的最新回复并回复你。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    我已经有时间回顾你们的波形。 您似乎已经解决了这一问题、问题在于电子负载(而不是电阻负载)。 我们在工程师测试设置中通常会看到电子负载导致的问题、而电子负载通常可以改用电阻负载来解决。  我们通常允许反向电流达到额定电流的5%、对于该器件、反向电流为5mA。  如果您的系统中的电流大于该电压值、而不是由于电子负载、则您可能希望考虑在 Vout 和 Vin 之间并联一个肖特基二极管、该二极管将吸收大部分反向电流(而不是导通 MOSFET 的内部寄生体二极管)。

    谢谢!

    Stephen