This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:D 封装认证

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350-Q1, UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407149/ucc5350-q1-certification-for-d-package

器件型号:UCC5350-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC5350

工具与软件:

嗨、团队:

数据表已更新至修订版本 但是没有关于 D 封装的 VDE 和 CQC 认证的信息。
D 封装是否通过了 VDE 和 CQC 认证?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    我们的 CQC 认证仅列出了此器件的非汽车版本的 D 封装。 现在、我正在努力获取将 DWV 封装和汽车型号添加到这项现有 CQC 认证中的报价。

    此致、

    Sean

    e2e.ti.com/.../sluq007a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    那么、这句话是否意味着它是不正确的?

    •添加了 D 封装的 VDE 和 CQC 认证以及 DWV 封装的 UL 文件编号.......................... 9.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    感谢您的咨询。

    我们目前在劳动节期间关闭。 当我们回到办公室后、我们会给您回复。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、

    添加了 UL 编号。

    对于非汽车类 UCC5350 D 封装、CQC 编号为 CQC18001199354、VDE 为 40047657、您可以在 TI.com 页面找到该数据。 但我没有 UCC5350-Q1 D 封装的 VDE 或 CQC 认证编号文件。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我知道 Q1的 D 封装未通过 VDE 和 CQC 认证、因此此修订历史记录是否不正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有汽车版本的认证编号、只有目录。 我将尝试在下一次数据表更新中编辑此修订历史记录。