工具与软件:
测试UC1875时、发现输出采样回4脚的各种电压、只要比3脚电压高的话、误差放大器输出恒定高电平、移相角也是恒定的。此时似乎输出电压是不受移相角所控制的(常规的是通过移相角去控制输出电压的)。
貌似只有平衡时、才构成整个回路的闭环。μ A
那么、怎么通过移相角去控制输出电压呢?即移相角大点输出就大点、移相角小点输出就小点 μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 QA 和 QD 同时导通、FET QB 和 QC 同时导通时、能量将转移至次级。 QC 和 QD 会相移以控制占空比。
当 QA 和 QD 同相时、占空比将为100%。
当 QB 和 QC 同相时、具有100%的占空比。
当 QA 和 QD 具有 180度的相位时、占空比将为0%。
当 QB 和 QC 的 相位为180度时 、 占空比将为0%。
引脚4为 EA+、引脚3为 EA -。 应将这些引脚控制为相同的电压。 电压放大器输出引脚2实际上控制占空比。

如果您想测试 UC1875开环、我会将误差放大器设置为电压跟随器。 将 EA-连接至 E/A 输出、并通过偏置电源控制 EA+。 然后、通过调整 EA+电压、您可调整占空比和相移。
感谢您关注德州仪器(TI)产品。 如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
此致、
您好!
您应该能够将相移从0度调整为180度异相。 如果不能有太多的斜率补偿、或者电流感应信号过大。
我会在您测试开环时使用示波器来研究 RAMP、EA OUT 和 OUT A 和 D。 请记住、斜坡引脚具有1.3V 的失调电压。 因此您必须考虑失调电压。

确定了斜率补偿后、应该能够调整占空比。 如果不是、则引脚5处的电流感应信号可能会终止您的占空比。 大家可能想要学习这个方面的知识。
CS 提前终止占空比的最常见问题如下。
1.电流检测电阻太大。
A.)这可以通过减小电流检测晶闸管的尺寸来解决。
2. CS 引脚上的噪声导致逐周期电流限制跳闸。
a)这可以通过从 CS 引脚到 CS 电阻器的低通滤波器来解决。 通常来说、1k 欧姆和220 pF 电容器可以实现该目的。
此致、