This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875:UC1875的移相角究竟能不能控制输出电压?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406204/uc1875-uc1875

器件型号:UC1875

工具与软件:

测试UC1875时、发现输出采样回4脚的各种电压、只要比3脚电压高的话、误差放大器输出恒定高电平、移相角也是恒定的。此时似乎输出电压是不受移相角所控制的(常规的是通过移相角去控制输出电压的)。

貌似只有平衡时、才构成整个回路的闭环。μ A

那么、怎么通过移相角去控制输出电压呢?即移相角大点输出就大点、移相角小点输出就小点 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以用英语重新发布您的问题吗?

    此致、谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试 UC1875时、我们发现对于采样回引脚4的各种电压、只要电压高于引脚3、误差放大器就会输出一个恒定的高电平、并且相移角也是恒定的。 此时、输出电压似乎不受相移角控制(传统方法是通过相移角控制输出电压)。
    似乎只有在达到平衡时、它才会为整个电路形成闭环。
    那么、如何通过相移角度控制输出电压呢? 相移角越大、输出越大;相移角越小、输出越小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 QA 和 QD 同时导通、FET QB 和 QC 同时导通时、能量将转移至次级。  QC 和 QD 会相移以控制占空比。

    当 QA 和 QD 同相时、占空比将为100%。  

    当 QB 和 QC 同相时、具有100%的占空比。

    当 QA 和 QD 具有 180度的相位时、占空比将为0%。  

    当 QB 和 QC 的 相位为180度时 、 占空比将为0%。  

    引脚4为 EA+、引脚3为 EA -。  应将这些引脚控制为相同的电压。  电压放大器输出引脚2实际上控制占空比。  

    如果您想测试 UC1875开环、我会将误差放大器设置为电压跟随器。  将 EA-连接至 E/A 输出、并通过偏置电源控制 EA+。  然后、通过调整 EA+电压、您可调整占空比和相移。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 QA 和 QD 同相时、占空比将为100%。

    在这句话中、谁是"QA"和"there (存在)"? 你能在图上画一个圆圈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经测试并发现、相移角只有两种状态、这些状态由误差放大器的引脚2确定:在平衡时、0.24V 对应于 QA 和 QD 同相、而此时最大能量输出为;在不平衡时、4.8V 对应于 QA 和 QD 为90度。


    这是否意味着、如果引脚2未通过负反馈连接到引脚3、UC1875只有两种输出状态、即最大输出和90度输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够将相移从0度调整为180度异相。  如果不能有太多的斜率补偿、或者电流感应信号过大。


    我会在您测试开环时使用示波器来研究 RAMP、EA OUT 和 OUT A 和 D。  请记住、斜坡引脚具有1.3V 的失调电压。  因此您必须考虑失调电压。

    确定了斜率补偿后、应该能够调整占空比。  如果不是、则引脚5处的电流感应信号可能会终止您的占空比。  大家可能想要学习这个方面的知识。

    CS 提前终止占空比的最常见问题如下。

    1.电流检测电阻太大。

    A.)这可以通过减小电流检测晶闸管的尺寸来解决。

    2. CS 引脚上的噪声导致逐周期电流限制跳闸。

    a)这可以通过从 CS 引脚到 CS 电阻器的低通滤波器来解决。  通常来说、1k 欧姆和220 pF 电容器可以实现该目的。

    此致、