This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:一些 BQ8050工厂校准参数中的值0x1f (CAL = 1时的 CC 偏移)可能未验证

Guru**** 2517730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408357/bq3050-the-value-0x1f-cc-offset-with-cal-1-in-the-a-few-bq8050-factory-calibration-parameter-may-be-to-be-unverified

器件型号:BQ3050
主题:BQ8050中讨论的其他部件

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我对 BQ8050工厂校准参数有疑问、希望得到解答

    我们的软件逻辑是这样的:

    我们首先将 IFIB Data Storage 的值保存为默认值。

    2.在生产线上执行电压和电流校准操作后、获得的校准值存储在 EEP 中  

    3.如果 EEP 中的数据由于某种原因丢失,我们的程序将使用保存的默认值( IFIB 数据存储的值 )。

    但是、最近我们发现了一种罕见的情况、在没有电流的情况下、采样电流约为负1A、如下所示

     

    是否认为 IFIB 偏移存储器空间0x1F 中的值是 ff ff 造成这种现象?

     我们发现、在规范中的描述是 bq8050/55包含存储各种工厂校准数据值的存储空间、但为什么我们的一些 BQ8050的零电流相差接近1A?

 IFIB 偏移存储器空间0x1F 中的值为 ff ff ff、是否表示这些 BQ8050尚未出厂校准?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0xFFFF 表示 CC 校准信息未写入 IFIB、IFIB 已擦除或因重合校准匹配已擦除 IFIB。 如果不进行进一步调查、就无法在您的示例中说出原因(您必须将受影响的器件退回 TI、以便我们可以检查 ATE 中是否有未编写 IFIB 的记录)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

        感谢你的答复、这解决了我们的一些疑问。 我们还希望您帮助确认一些信息。 事实上、我们从10块 BQ8050芯片读取了 IFIB 中的数据以供分析、以下是详细信息

    例如、 序列号3、序列号7和序列号8的 IFIB 偏移存储空间0x1f 返回值为 ff、IFIB 偏移存储空间中的其他值是否准确?

    这三个芯片中的 CC 校准信息可能出于某种原因被关闭 ,导致零电流异常,然后从表中这三个芯片的 IFIB 数据 来看,我们该如何检查电压、NTC 等校准值是否成功写入 IFIB 偏移?   仅 CC 校准信息是否异常

    期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有批准的方法来确定其他值是否正确。 这些不应直接由客户使用、因此我们没有我可以与您分享的配套资料。 错误的所有实例的 CC 偏移为0xFFFF 表示在写入此 IFIB 时出现了错误。 支持模型要求将这些信息发送到 TI、以便我们可以检查这些单位的 ATE 日志中是否有任何可以解释观察结果的内容。