主题:BQ8050中讨论的其他部件
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我对 BQ8050工厂校准参数有疑问、希望得到解答
我们的软件逻辑是这样的:
我们首先将 IFIB Data Storage 的值保存为默认值。
2.在生产线上执行电压和电流校准操作后、获得的校准值存储在 EEP 中
3.如果 EEP 中的数据由于某种原因丢失,我们的程序将使用保存的默认值( IFIB 数据存储的值 )。
但是、最近我们发现了一种罕见的情况、在没有电流的情况下、采样电流约为负1A、如下所示

是否认为 IFIB 偏移存储器空间0x1F 中的值是 ff ff 造成这种现象?
我们发现、在规范中的描述是 bq8050/55包含存储各种工厂校准数据值的存储空间、但为什么我们的一些 BQ8050的零电流相差接近1A?
IFIB 偏移存储器空间0x1F 中的值为 ff ff ff、是否表示这些 BQ8050尚未出厂校准?
期待您的回复! 谢谢!