This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:使用 TPS536C7的原型板上无输出

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405237/tps536c7-no-output-on-a-prototype-board-using-tps536c7

器件型号:TPS536C7

工具与软件:

我使用 TPS536C7制造了一个原型板并正在对其进行测试、但没有输出。(0V)

您能给我一个解决方案吗?

此功率级不是一款 TI 产品。

〇The 引脚上的 Δ V 电压如下:

VCC3.3V、VIN:12V、VREF:1.500V、Tsen:0.797V、PWM:大约 1.59V (恒定)、ACSP:大约  2.5V

〇Error FUSION DESIGN 中显示的状态:

如果您有任何其他必要的信息、请告诉我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出显示0V、请再次检查它是否未短接至 GND。

    首次启用调节时、VOUT GUI 中报告的 UV 故障和 PH_ERR 建议功率级出现问题。

    在发生该故障时、您能否在功率级捕获 PWM、VSW、TSEN 和 CSP 的波形? 您可能需要在 TSEN、CSP 或第一个 PWM 上升沿触发以捕捉故障。 这将提供有关到底出了什么问题的更多信息。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Troy。

    感谢您的答复。

    首先、我检查了 Vout 和 GND 短路、
    并且它并未短接。

    第二、我捕获了 PWM、TSEN 和 CSP 的波形。
    没有 VSW、所以我没有接受。

    此外、因为我们不知道故障何时发生、
    而是在电源和 Vin 开启后触发 CSP。

    我连接了波形。
    Ch1:CSP、Ch2:PWM、Ch3:Tsen。

    第二个图像是器件的放大波形、其中 PWN 信号被视为输出。

    PWM 信号的输出约为220us、然后固定在约1.5V。
    您能确认吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制器 在恢复到 PWM 状态电压(1.5V)之前发送 tri 脉冲一段时间、可能是因为功率级没有对 PWM 脉冲做出响应而标记了故障。

    功率级可能出现问题、或者由于该控制器不支持混合和匹配非 TI 功率级、因此可能存在 我们无法支持的混合和匹配问题。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy

    感谢您的答复。

    我理解这个。

    顺便说一下、TPS536C7如何检测功率级是否存在响应。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果功率级对 PWM 脉冲正确响应、并开始开关、则 VOUT 电压将上升。 控制器会检测 VOUT 电压、并确定 VOUT UV 故障、因为 VOUT 电压在发送 PWM 脉冲时没有开始上升。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Troy

    感谢您的答复。
    打扰一下、我再问一个问题。

    在 PWM 波形中观察到以下点。

    它设置为两相(PWM1和2使用引脚)、而其他 PWM (PWM3~12)被禁用。

    ・尽管 没有输出,但高水平的时期很短。

    ・在 PWM1和2重叠时有一段时间

    ・PWM1 2脉冲和 PWM2 3脉冲存在一段交替输出周期。

    我觉得很奇怪。

    35Ω 电阻器连接到输出端。 功率级的电流能力不是问题。

    此行为是否由控制器设置引起?

    如果是、您能告诉我如何改进吗?

    Ch1:PWM1、Ch2:PWM2


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定导致该行为的原因、但您可以通过几项设置来检查可能会有所帮助。

    • 如果启用了切相、请检查最小相位数是否为1。
    • 检查 TBLANK 不是很高、如果可以尝试将其降低到60以下

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Troy。

    感谢您的答复。

    ・我已禁用 Pahse 切换功能。
    ・将 tblank 设置为30ns。

    我附加了配置文件。
    很抱歉、您能检查一下吗?

    e2e.ti.com/.../TPS536C7-5.0-Address-88-Project-File.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的配置文件没有任何问题。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Troy。

    感谢您的确认。
    在硬件方面、您是否了解原因?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够共享原理图以便我查找所有问题?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Troy。

    我在板上发现了一个坏点。
    我修复了坏点、它运行良好。

    很抱歉遇到了麻烦、感谢您的合作。

    此致。