This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:替代或替代

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408638/lm2577-alternate-or-substitute-of-this

器件型号:LM2577
主题中讨论的其他器件: LM5157

工具与软件:

尊敬的先生  

我的要求最大输入电压为20V 至24V、输出电压应为30V 至35V 3A

现在我正在使用 lm2577、但找到 性能相同的新替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于这些规格的最佳建议是 LM5157。
    https://www.ti.com/product/LM5157

    与 LM2577类似、它是异步转换器、但在最新制造工艺中运行、具有良好的供货和价格。

    此致、
    Niklas