Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2577 主题中讨论的其他器件: LM5157
工具与软件:
尊敬的先生
我的要求最大输入电压为20V 至24V、输出电压应为30V 至35V 3A
现在我正在使用 lm2577、但找到 性能相同的新替代方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Saurabh:
感谢您使用 e2e 论坛。
对于这些规格的最佳建议是 LM5157。
https://www.ti.com/product/LM5157
与 LM2577类似、它是异步转换器、但在最新制造工艺中运行、具有良好的供货和价格。
此致、
Niklas