This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:上升时间查询

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408637/tps22810-rise-time-inquiry

器件型号:TPS22810

工具与软件:

嗨、团队:

我有几个关于 TPS22810的问题。

1.数据表公式(3)结果和表2不匹配。

通过使用公式3、如果 VIN=3.3V 且 CT=470pF、则上升时间的计算公式为:

上升时间 = 3.3V * 0.8 /(46.62 / 470)=  26.6us。

但是、 对于此情况、表2中显示的值为98us。  

您能告诉我如何解释这一区别吗?

2. SR 是否受 CL、CIN 或 RL 等参数的影响

此致、  

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    根据 CHAR 数据、CT 值较小时似乎采用了高得多的错误率。 这看起来是合理的、因为这是单变量内插、寄生电容与 CT 相当。 对于较高的 CT 值(CT >= 2200pF)、该公式更准确、因为 CT >>寄生电容。

    请使用表2数据获取较小的 CT 值。  

    SR 不应因输入或输出电容或电阻而变化。 器件正在调节启动压摆率。  

    此致、
    Arush