Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 工具与软件:
嗨、团队:
我有几个关于 TPS22810的问题。
1.数据表公式(3)结果和表2不匹配。
通过使用公式3、如果 VIN=3.3V 且 CT=470pF、则上升时间的计算公式为:
上升时间 = 3.3V * 0.8 /(46.62 / 470)= 26.6us。
但是、 对于此情况、表2中显示的值为98us。

您能告诉我如何解释这一区别吗?
2. SR 是否受 CL、CIN 或 RL 等参数的影响?
此致、
伊藤和树