主题中讨论的其他器件: TPS25948、TPS25947
工具与软件:
大家好、
我购买了 TPS2121EVM-023。
我想在两个 PSU 之间实现平稳过渡。
每个 PSU 是一个15-18V 的电池。
我的系统负载约为3A。
我的问题是:
1.对于 EVM、它的3/5/12V 过压、是否可以选择忽略 OV? 因此、我能够连接15-18V。 或者我需要手动焊接另一个电阻器并将其跳接?
2.以下操作需要安装哪些跳线?
* TPS 选择第一个 PSU
*我慢慢地降低第一个电池的电压/将其拉出并断开第一个电池
* TPS 切换到第二个 PSU
*增大第1个电压/再次连接第1个电池
* TPS 应保持第二个 PSU 的工作状态、而不是跳回来自两个 PSU 的最高电压。
CP2和 PR1应该是什么? 是否已安装? 因为我希望它在12V 左右切换。
此时 EVM 无法运行。
谢谢!
Amit