This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:EVM 的配置并在设计原理图之前使用该 EVM。

Guru**** 2548620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947, TPS2121EVM-023, TPS25948

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387720/tps2121evm-023-configuration-of-the-evm-and-working-with-it-before-design-a-schematic

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件: TPS25948、TPS25947

工具与软件:

大家好、

我购买了 TPS2121EVM-023。

我想在两个 PSU 之间实现平稳过渡。

每个 PSU 是一个15-18V 的电池。

我的系统负载约为3A。

我的问题是:

1.对于 EVM、它的3/5/12V 过压、是否可以选择忽略 OV? 因此、我能够连接15-18V。 或者我需要手动焊接另一个电阻器并将其跳接?  

2.以下操作需要安装哪些跳线?

* TPS 选择第一个 PSU  

*我慢慢地降低第一个电池的电压/将其拉出并断开第一个电池

* TPS 切换到第二个 PSU

*增大第1个电压/再次连接第1个电池

* TPS 应保持第二个 PSU 的工作状态、而不是跳回来自两个 PSU 的最高电压。

CP2和 PR1应该是什么? 是否已安装? 因为我希望它在12V 左右切换。

此时 EVM 无法运行。

谢谢!

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我将尽快检查并恢复此信息。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很乐意收到您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的回复:

    1.对于 EVM、它的3/5/12V 过压、是否可以选择忽略 OV? 因此、我能够连接15-18V。 或者我需要手动焊接另一个电阻器并将其跳接?  

    要在15V 至18V 电压下运行、可以通过对 OV 引脚进行加电来禁用 OV、或者必须调整 R1/R2/R3中的任何一个、将 OVP 增加到15V 至18V 以上。

    2.以下操作需要安装哪些跳线?

    * TPS 选择第一个 PSU  

    *我慢慢地降低第一个电池的电压/将其拉出并断开第一个电池

    * TPS 切换到第二个 PSU

    *增大第1个电压/再次连接第1个电池

    * TPS 应保持第二个 PSU 的工作状态、而不是跳回来自两个 PSU 的最高电压。

    CP2和 PR1应该是什么? 是否已安装? 因为我希望它在12V 左右切换。

    我在这里有疑问。 当两个电源都存在时、应优先考虑哪一个?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kunal Goel、

    感谢您的回复、

    因此、基本上我没有连接 J4、J5、J6以及 J10、J11、J12  

    并对 R14到 GND 执行对地电平运算。 (下拉)

    现在我没有 OV 功能。

    至于第二个问题。

    在启动时、我希望它选择更高的电压。

    而不是一直切换到最强的电压、仅在启动时。

    谢谢!

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我已经尝试将 Vin (1/2)连接到 15-18V、

    只有当我以8V +-启动 Vin 并缓慢上升至15-18V 时、EVM 才会正常工作

    随附了所安装跳线的图片  

    谢谢  

    我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    将在我们需要紧急解决时提供帮助、因为我正在进行部件选择、以便为大规模生产设计一种新的设计、这种设计可以安装在我们拥有的少数产品中。

    我必须尽快解决它以便将其集成到我的设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您的意思是、如果您将输入电压从 o 变为18V、那么 VOUT 就不会出现?

    您是否有显示 VIN、VOUT 的波形、以及您能否在 EVM 上标记您正在使用的设置?

    您是否可以尝试断开它们的连接:

    此致

    Kunal Goel?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin 大于12V (OV 禁用)时-无输出0V

    当 Vin 约为8V-9V+-时、Vout 正常。

    仍然不能正常工作。 我将用示波器测量 Vin Out 并尽快上传照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 仍在等待解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我正在等待您的波形。 我们需要捕获 Vin Vout ov CP2 pr1。 您是否已尝试从输出端、EVM 上的负载断开所有负载。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    我在下面附上了照片、

    黄色- VIN1 (15V)

    绿色- VIN2 (12V)

    蓝色- VOUT

    红色- CP2

    粉色- PR1  

    所有这些都未连接我的负载。 只有 EVM、空载、无系统。  

    如下面的照片所附-显示我的设置

     

    这是完全没有电的照片。

    1.仅 VIN1开启  

    2.仅 VIN2开启

    VIN1和 VIN 2均开启

    请告知如何继续、因为当我连接我的系统时它不是由15/12 Vout 供电...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我已将负载连接到 EVM

    带负载的设置照片  

    VIN1和 VIN2开启(15V 和12V)但无输出...

    VIN1开启(15V) VIN2关闭但无输出……

    VIN1关闭 VIN2开启(12V)、但无输出...

    现在、我已将电压降低至9V 以下(未安装 OV 电阻器)

    VIN1开启- 8V VIN2关闭、但输出正常

    VIN1关闭 VIN2 8.5V、但输出正常

     

    请告知解决方法、  

    因此、我可以将12/15V 输入输入到输入中、输出将工作。

    第页 在12V 电压下满载运行时、我的负载需要大约1.2-1.5A

    因此、目前没有问题...

    谢谢!

    Amit P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    昨天是印度的国庆节。 让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假日快乐

    等待回复:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您是否尝试过空载? 我是说移除所有电容器和负载。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还附加了照片...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不会加载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    Im 仍在等待回复、如有需要、请帮助并咨询其他工程师。

    这是~的、如果不能很快解决、就要选择其他产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这是在高负载问题中启动的。 当 FET 导通期间已经有高负载时、由于高功率耗散、可能无法启动、从而导致启动过热保护。

    您可以尝试将电流限制增加到最大负载电流以上、尝试调整 ss 电容值。  

    您键入的负载是什么、有多大的价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  

    我与电流、浪涌电流或高负载问题无关。

    当使用12/15V 启动系统时、它不起作用。

    当使用9V 启动系统时、它工作正常!

    (不安装 OV 电阻器)

    **新信息当系统以9V 启动并升至15V 时、它将继续工作!!**

    负载是我们的产品、其消耗电流为1A@ 12V  

    我刚刚有 SS 上限、没有任何帮助。

    请在紧急情况下咨询并帮助我  

    谢谢!

    Amit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您在两种情况下共享了波形:

    1.空载。 VOUT 在15V 时正常工作

    2.负载。 VOUT 未正常运行。

    对吧?

    您的负载类型是什么? 它是 CC 模式下的一个回放吗?

    这是在高负载问题中启动的。 当 FET 导通期间已经有高负载时、由于高功率耗散、可能无法启动、从而导致启动过热保护。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有  

    1.空载- Vin 为15V Vout 为15V 工作。

    2.我的负载-输入电压15V 输出电压不工作

    ** 系统工作电压为9V、升至15V、它一直工作!! **

    我的负载是系统、而不是 CC  

    其通信器件与高功率启动无关

    因为当我使用 Vin 9V 时、它会起作用(根据 欧姆定律、电流更大-电压低、电流更大)  

    当我使用 Vin 15V 时、它不起作用-  (根据 欧姆定律、电流较小-电压较高、电流较小)  


    负载是我们的产品、其消耗电流为1A@ 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VIN-15V-_2D00_-NOT-WORK.mp4

    此视频展示了当我连接 Vin 15V 而没有输出时会发生的情况

    您可以看到 LED 呈绿色闪烁-复位表示无法正常工作  

    e2e.ti.com/.../VIN-9V-WORK.mp4

    此视频展示当我将 Vin 9V +/-连接到运算放大器时会发生什么情况、  

    您可以看到绿色的 LED 在工作、您可以看到电流  

    e2e.ti.com/.../RAMP-UP-V。mp4

    此视频展示连接 Vin 9V 并将其斜升至15V +/-时会发生什么情况

    您可以看到 绿色的 LED 在工作、您可以看到电流  

    我可以轻松切换 VIN1和 VIN2、不能进行复位。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这个。

    是否要使用 TPS25947或 TPS25948电子保险丝器件? 两个电子保险丝可帮助实现电源多路复用。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这与负载有关、因为在空载时、VOUT 可达到15V。 我们需要进一步了解您的负载。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我们已经尝试了这种解决方案、但它无法从 Vin (x)无缝转换到 Vin (y)  

    电压斜升所需的时间很慢、会导致复位  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能建议做什么吗? 您需要了解和了解的负载相关知识。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我的建议是仅在 VOUT 出现后启用负载。 您可以在 VOUT 处添加电阻分压器、当 VOUT 达到大约15V 时、只向负载发送使能信号。

    您是否说当没有负载时、15V 时也会出现一些问题? 你有它的波形吗?  因为根据之前的波形、空载时一切看起来都正常。  

    此致

    Kunal Goel