请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 工具与软件:
对于 BQ25798、我了解"不能断开 SYS 引脚、除了数据表中所述的0.1uF 外、还需要一个6uF 或更高的电容器"、此理解是否正确? 
此致、
Kagawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kagawa:
除了0.1uF 电容外、还需要数据表中规定的6uF 或更高电容
应在尽可能靠近器件的位置放置一个0.1uF 电容器。 6uF 是指有效电容。 向电容器施加直流电压时、其有效电容会随着直流电压的增加而降低。 例如、 当一个10uF、10V 额定电压的陶瓷电容器上仅施加5V 直流电压时、该电容器的有效电容可能小于4uF。 BQ25798数据表的引脚功能表中给出了建议的电容器数量及其值。 SYS 引脚如下所示:

此致、
Jared Baxter