This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS 引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408532/bq25798-sys-pin

器件型号:BQ25798

工具与软件:

对于 BQ25798、我了解"不能断开 SYS 引脚、除了数据表中所述的0.1uF 外、还需要一个6uF 或更高的电容器"、此理解是否正确?



此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    除了0.1uF 电容外、还需要数据表中规定的6uF 或更高电容

    应在尽可能靠近器件的位置放置一个0.1uF 电容器。 6uF 是指有效电容。 向电容器施加直流电压时、其有效电容会随着直流电压的增加而降低。 例如、  当一个10uF、10V 额定电压的陶瓷电容器上仅施加5V 直流电压时、该电容器的有效电容可能小于4uF。  BQ25798数据表的引脚功能表中给出了建议的电容器数量及其值。 SYS 引脚如下所示:

    此致、

    Jared Baxter