主题中讨论的其他器件: TPS62914、 TPS62913、 TPS62903
工具与软件:
您好!
在选择直流/直流转换器时、我需要帮助以考虑以下要求
输入资源:
- 通过交流/直流转换器产生5V 电压
- 五个串联的 D 节电池4.5V 至8.25V
我必须为4G 模块供电、因此噪声和纯净电源至关重要。
将一次使用一个上述电源、但电路必须在不改变硬件的情况下同时接受这两种电源
所需的负载电流为3A 和3.8V。

我已经建议不要向4G 模块馈送降压/升压功率、而是在两者之间添加一些低压降稳压器。
有任何建议或帮助吗?
谢谢