This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564257:TPS564257DRLR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564257, TPS62914, TPS62913, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406881/tps564257-tps564257drlr

器件型号:TPS564257
主题中讨论的其他器件: TPS62914TPS62913TPS62903

工具与软件:

您好!

在选择直流/直流转换器时、我需要帮助以考虑以下要求

输入资源:

  1. 通过交流/直流转换器产生5V 电压
  2. 五个串联的 D 节电池4.5V 至8.25V

我必须为4G 模块供电、因此噪声和纯净电源至关重要。

将一次使用一个上述电源、但电路必须在不改变硬件的情况下同时接受这两种电源

所需的负载电流为3A 和3.8V。


我已经建议不要向4G 模块馈送降压/升压功率、而是在两者之间添加一些低压降稳压器。

有任何建议或帮助吗?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    您需要一个输入范围为4.5-8.25V、Vout=3.8V、Iout=3A 的直流/直流转换器、而且对输出噪声也有严格要求。 我对吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    是的、您回答正确

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还愿意接受一项建议、以便它可以从电源获取输入并稳定电源(由于电池的范围不同)、并输出一些可以馈送到低压降 LDO 的电压。 与直流/直流转换器相比、LDO 输出更可靠地馈入 LTE 模块。

    谢谢
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    我的同事下周会给您回复。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    TPS564257在此处将是一个不错的选择。 如果您需要更好的低噪声和低纹波解决方案、我们还有 TPS62913 (3A)/TPS62914 (4.5A)通过集成的第二级铁氧体磁珠滤波器补偿实现了低噪声和低纹波、无需使用传统外部 LDO 即可达到相同的噪声/纹波规格。 通过消除 LDO、还有助于以更小的解决方案尺寸实现更高的系统效率和更低的 BOM 成本。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    除了低 IQ、我们还有其他类似的选择吗?

    TPS62913具有5000uA IQ

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请看一下 TPS62903。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我想要更改  TPS564257的原因 是具有低噪声以及其他参数。
    我没有看到任何定义 TPS62903 (与 TPS62913类似 )低噪声的信息。

    你能帮我理解它吗?

    www.ti.com/.../sszt239
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、我可以使用 TPS62913忽略 Iq。

    您能提供一些参考设计来考虑我提供的要求吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请找到我们的用户指南。 TPS6291xEVM-077用户指南(修订版 A) 感谢您!

    BRS

    卢西亚