This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:MAX17332替换建议?

Guru**** 2649805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186, BQ25185, BQ27621-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408484/bq25186-max17332-replacement-recommendations

器件型号:BQ25186
Thread 中讨论的其他器件: BQ25185BQ27621-G1

工具与软件:

尊敬的 TI Guru:  

我们正在研究一组解决方案来替代 ADI 的 MAX17332、当然 TI 没有相似的 AIO 部件、因此我们也在研究一组 IC。  

我们的需求类似于单节锂离子~800mA H.中的 AR/VR 应用  

我们已经确定 BQ25186及其姊妹产品 BQ25185是此应用的理想候选器件、该应用程序需要:

*为深度睡眠/运输模式提供低 IQ 支持

*高电流能力,外部或内部 MOSFET 高达2A 连续@ 50C 环境。  

*线性充电能力500mA TARGET

*解决方案尺寸小、最好是晶圆芯片级或类似尺寸。  

*适用于大多数低 IQ 操作的精确电量监测(可正常运行的阻抗跟踪或高级算法)

*首选充电器的 I2C 控制



现在我可以看一下  

* BQ2518x + BQ27621-G1


Q1:我看到 BQ25185/BQ25186声称支持3.1A 放电、但也声称电池 FET Rdson 为115m Ω。 这会导致 FET 中的功率损耗约为1W。 我在第一页以外的数据表表的任何位置都找不到任何有关内部 MOSFET 的 Rdson。 请您确认一下吗?

问题2:是否有任何不带 PowerPath 的设备可以满足我们的要求? 由于实际上有多个端子要充电、因此我们不一定需要或不需要电源路径控制。  


问题3:除了我提到的产品之外、您对一组满足我们需求的产品有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的问题:

    Q1:我看到 BQ25185/BQ25186声称支持3.1A 放电、但也声称电池 FET Rdson 为115m Ω。 这会导致 FET 中的功率损耗约为1W。 我在第一页以外的数据表表的任何位置都找不到任何有关内部 MOSFET 的 Rdson。 您能否确认此[/报价]

    BQ25185数据表的第7页列出了电池 FET 导通电阻。 BQ25186当前仅作为预览提供、表示尚未发布。 因此、BQ25186的数据表尚未最终确定。

    Q2:是否有任何没有 PowerPath 的设备可以满足我们的要求? 由于实际上有多个端子要充电、因此我们不一定需要或不需要电源路径控制。  [报价]

    对于没有电源路径的线性充电器、我建议您查看 BQ2517x。 您还可以访问我们的参数器件搜索页面、在这里您可以筛选器件目录: https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    Unknown 说:
    Q3:除了我提到的、您对一组满足我们需求的产品有什么建议吗?
    [/quote]

    TI 拥有多种适用于 AR 和 VR 应用的参考设计。 您可以在此处查看它们:

    增强现实眼镜: https://www.ti.com/solution/augmented-reality-glasses?variantid=34289&subsystemid=25749#subsystem-reference-design

    虚拟现实耳机: https://www.ti.com/solution/virtual-reality-headset?variantid=35260&subsystemid=31624#subsystem-reference-design

    如果大家都已观看本视频、我可以将本主题转交给我们的电池电量监测计团队、他们可以帮助您选择电量监测计。 否则、我建议您为测量仪表开始新的主题、因为这将帮助我们为您提供最佳帮助。

    此致、

    Alec Lehman

    [/quote][/quote]