主题中讨论的其他器件: TPS7B4255
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户说他们将对 TPS7B4255-Q1进行 EE 测试、并想知道 TPS7B4255-Q1是否可以满足该测试。 (客户表示竞争对手的器件无法满足此测试要求。) 下面介绍测试方法。
1) 1)断开直流电源的 GND 与 PCB 的 GND。
2) 2)将直流电源的 GND 与 TPS7B4255-Q1的 OUT 引脚连接、持续时间为60秒。
客户关注以下两点:
1)当 直流电源的 GND 断开(热插拔)时、IN 引脚处将存在负过冲电压4255、该过冲电压将 通过输入电容器和输出电容器耦合到 OUT 引脚。 并且 OUT 引脚上将存在一个微秒级负电压(约-10V 至 GND)。 这种负电压会损坏器件吗?
2) 2) 直流电源的正极和负极连接到4255的 IN 和 OUT 引脚、持续60秒。 这会损坏器件吗?
感谢并期待您的答复。
BR、
灰色