This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:EE 测试

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401377/tps7b4255-q1-ee-test

器件型号:TPS7B4255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B4255

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户说他们将对 TPS7B4255-Q1进行 EE 测试、并想知道  TPS7B4255-Q1是否可以满足该测试。 (客户表示竞争对手的器件无法满足此测试要求。) 下面介绍测试方法。

1) 1)断开直流电源的 GND 与 PCB 的 GND。

2) 2)将直流电源的 GND 与  TPS7B4255-Q1的 OUT 引脚连接、持续时间为60秒。

客户关注以下两点:

1)当 直流电源的 GND 断开(热插拔)时、IN 引脚处将存在负过冲电压4255、该过冲电压将 通过输入电容器和输出电容器耦合到 OUT 引脚。 并且 OUT 引脚上将存在一个微秒级负电压(约-10V 至 GND)。 这种负电压会损坏器件吗?

2) 2) 直流电源的正极和负极连接到4255的 IN 和 OUT 引脚、持续60秒。 这会损坏器件吗?

感谢并期待您的答复。

BR、

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    1.输出电压为-10V 可能会损坏器件。  TPS7B4211的 VOUT 的绝对最小值为-5V (以器件 GND 为基准)。  

    2.直流电源的电压设置是多少? 对于 VIN - VOUT、该器件最大可承受-40至40V 的电压。 任何超过该值的电压差都将损坏器件。

    谢谢、此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的答复。

    2.直流电源电压为电池电压,电压范围在 -40至40V 之内。 但还有另外一个问题:当直流电源正常连接到电路板时、电路与 pic 类似、如下所示。 我 将除4255之外的其他负载设置为等效于电阻器。

    当 直流电源的阴极从 GND 断开并连接到 OUT 引脚时、从 Vbat+到 Vbat-存在一个电流环路、这意味着 OUT 引脚的二极管将承载来自板上其他负载的电流。 根据客户的说法、电流约为数百 mA、小于1A。

    TPS7B4255-Q1的二极管能否承载这样的电流、不会损坏? (最后60秒)

    谢谢!

    BR

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰。 我已要求我们的设计团队确认这些二极管适合的电流大小。 我会在得到回复后立即在此处更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的跟进。 设计团队是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰

    我还没有收到明确的答案。 它们会运行一些仿真。 当他们回复我时、我会在此处更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从设计团队得到的东西  

    "知道这一要求后、我想说当 VOUT 被钳位到负值时、我们无法支持大于100uA 的电流。

    定义中没有要求它支持电流、但由于基于齐纳二极管设计的-ve 钳位、从接地端的电流路径受电阻限制、具体取决于 VOUT (-ve)值。

    GGNMOS 的其他路径不支持直流电流、因为该单元将用作 ESD 路径。"