主题中讨论的其他器件:TPS2121、
工具与软件:
尊敬的团队:
我们将结合使用 TPS23755以太网供电(PoE)供电设备(PD)控制器和 TPS2121、以便在 PoE 和直流插孔之间进行无缝电源切换。 但是、我们遇到了切换不像预期那样无缝的问题。 具体来说、我们在切换过程中发现了一个微小的延迟、这会导致我们的系统重新启动。
对于优化 PoE 和直流插孔之间的切换时间、有没有具体的建议?
是否存在我们应考虑的任何其他因素或元件来最大程度地缩短延迟?
非常感谢您提出任何见解或建议。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
我们将结合使用 TPS23755以太网供电(PoE)供电设备(PD)控制器和 TPS2121、以便在 PoE 和直流插孔之间进行无缝电源切换。 但是、我们遇到了切换不像预期那样无缝的问题。 具体来说、我们在切换过程中发现了一个微小的延迟、这会导致我们的系统重新启动。
对于优化 PoE 和直流插孔之间的切换时间、有没有具体的建议?
是否存在我们应考虑的任何其他因素或元件来最大程度地缩短延迟?
非常感谢您提出任何见解或建议。

尊敬的 Yaman:
感谢您发送编修!
您能否分享 pdf 版本的原理图? 图像分辨率太低、无法查看。 谢谢!
此外、我们的 TPS23755评估板(https://www.ti.com/tool/TPS23755EVM-894)是无中断过渡。 它不使用 TPS2121、其中 D3用于 ORing 和开关;D8用于 ORing。
此致、
Diang
尊敬的 Diang:
感谢您的答复。
原理图的 pdf 版本如下所示:-
e2e.ti.com/.../1513.PoE_5F00_1.pdf
此致、
Yaman
尊敬的 Yaman:
感谢您的耐心。
对于原理图、我没有看到 TPS23755EVM 侧的 ORing 问题。 无缝切换丢失可能是由 TPS2121的双向 FET 无法足够快地响应引起的。

我建议您将 E2E 发布到 TPS2121团队。 如果仍想仔细检查 TPS23755EVM 中的原始无缝切换电路、可以 DNP R308、U24、然后安装 D29并短接12V_ADAPTER 和12V_POE。

此致、
Diang